欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

锁紧螺母原理

  • 2020.11.30 09:46:56
  • 米思米
  • 7394
点击收听全文语音朗读

锁紧螺母又称根母、防松螺帽、纳子。是一种广泛应用于机械等行业的螺母,也是工业标准件中十分常用的一种,主要的用途是锁紧通丝外接头或其他管件。


锁紧螺母的工作原理是靠螺母和螺栓之间的摩擦力进行自锁,当螺栓和螺母相互拧紧的时候,螺栓的牙尖将紧紧的顶在自锁螺纹的楔形面上,从而产生很大的锁紧力。锁紧螺母的防松效果优劣主要取决于螺母与螺栓啮合螺纹之间相互作用力。

 

锁紧螺母大致分为以下几种:

       1.是用两个一样的螺母拧在同一支螺栓上,在两个螺母之间附加一个拧紧力矩,使得螺栓连接可靠。

       2.是专用的防松螺母,需要和一种可以防松垫片一起使用。

       3.是在螺母的外圆表面至内圆螺纹面钻有贯穿的螺纹孔(一般是2个,在外圆面呈90分布),用来拧入小直径的沉头螺钉,目的是给螺纹施加一个向心方向的力,防止锁紧螺母松开。

       4.是由两部分组成,每个部分都有交错的凸轮,由于内部楔式设计坡斜角度大于螺栓的螺母角度,这个组合便紧紧的咬合成一个整体,当有振动发生时,防松螺母凸起部分相互错动,产生抬升张力,从而达到完美的防松效果。

       5.为结构防松,通过在螺纹结构上进行设计改良,不借助其他外界因素而获得一种自有的锁紧功能,因此其适用性比上述几种方法广泛,对环境的要求也比较低。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities